欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

链式联轴器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 10:52:58
  • 米思米
  • 2678

产品概述

滚子链联轴器是利用公用的链条,同时与两个齿数相同的并列链轮啮合。
常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。
滚子链联轴器具有钢的硬度,滚子链联轴器的优良耐腐性和环保性能。

产品特点

滚子链联轴器是解决高温稀硫酸,氢氟酸,盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的理想产品,耐正负及真空,冷热交替变换,衬层不受影响可用于纺织、农机、起重运输、工程、矿山、轻工、化工等机械的轴系传动。
适用于高温、潮湿和多尘工况环境,不适用高速、有剧烈冲击载荷和传递轴向力的场合,链条联轴器应在良好的润滑并有防护罩的条件下工作。

滚子链联轴器传动

优点:

可以在两轴中心距较远的情况下传递运动和动力。

能在低速,重载和高温条件下及尘土大的情况下工作。

能够保证准确的传动比,传递功率较大,并且作用在轴上的力较小。传动效率高。


缺点
:

链条的铰链磨损后,使节距变大造成脱节。

安装和维护要求较高。

注意事项

■ 校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
   请务必进行校准调整。


2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
   请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。


3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。
   同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。


4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。
   因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。

使用案例

链式联轴器的产品特点和使用注意事项


链式联轴器的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例1:马达×齿轮箱


联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠




链式联轴器的产品特点和使用注意事项


链式联轴器的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例3:马达×编码器


联轴器使用范例2马达×测量试验机

使用方法

■ 安装方法
STEP1 插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。


STEP2 使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。


STEP3 简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。


链式联轴器的产品特点和使用注意事项  链式联轴器的产品特点和使用注意事项 


STEP4 安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities